Q:RoHSとは何ですか?
A:EU(欧州連合)の有害物質の使用規制に関する指令で、Restriction of certain Hazardous Substancesの略です。 この指令により、電気および電子機器に、特定の物質を使用することが禁止されます。
Q:RoHS準拠部品はどうやって見分けますか?
A:メーカーによっては、品番を変更したり、記号を加えたりして、RoHSに準拠していることを示しています。 Digi-Keyでは、メーカーからの情報の提供を前提に、各製品ラベルやインボイスにRoHSステータスを表示しています。
Q:RoHS指令に特定されている物質は何ですか?
A:カドミウム(Cd)、水銀(Hg)、6価クロム(Cr (VI))、多臭素化ビフェニール(PBB)、多臭素化ビフェニールエーテル系溶剤(PBDE)、および鉛(Pb)です。
Q:RoHS指令はバッテリにも適用されますか?
A:指令は電気・電子機器に適用されますが、今のところバッテリには適用されません。
Q:製品の包装材もRoHS規格に準拠する必要がありますか?
A:製品購入後すぐに破棄される包装材は電気、電子機器の一部とはみなされないため、RoHS規格の対象にはなりません。 Digi-Keyでは、緩衝材としてGeämiと呼ばれる100%リサイクル可能な紙材を使用しています。 製品の包装材を新聞紙用のリサイクル分別箱にお入れになる前に、商品が残っていないか、外側と内側共に注意深くお調べください。 ケースや包装材は、製品の一部となっている場合や製品が破棄されるまで製品とともに保管される場合には、準拠が求められることがあります。
Q:RoHS指令はあらゆるエレクトロニクス製品を対象としていますか?
A:いいえ。航空宇宙産業、軍、医療および監視機器、制御機器のカテゴリに属するエレクトロにクス製品は、指令から除外されています。
Q:RoHSの除外項目とは?
A:例外が認められているのは、禁止された物質の代わりに使用できる材料が現在のところ見当たらない物質です。 例外品目はEU指令の5ページ目に列挙されています。 RoHS指令 2002-95-EC 改正1
改正2
Q:RoHS準拠部品のうち、今でも鉛を含んでいる部品がありますか?
A:はい。 一般的に、鉛は、均質物質での重量による割合が0.1%未満であれば、指令の対象となっている製品であっても、許可されています。また、代替品がない場合には、特定部品の鉛の含有量がそれ以上であっても、規制の対象から除外されている場合があります。
Q:私の勤務先はアメリカ国内ですが、私はRoHSにより影響を受けるでしょうか?
A:欧州連合に製品を輸出している場合や、欧州連合国内で製品を販売している企業に部品や材料を輸出している場合には、おそらく御社の製品もRoHS指令の対象になっています。
Q:WEEEとは何の略ですか?
A:Waste Electrical and Electronic Equipment(電気、電子機器廃棄物)の略です。 WEEE指令の目的は、電気、電子機器の廃棄を防止し、廃棄物処理の削減を目指して、再利用やリサイクルなどを通し、このような廃棄物を何らかの形で回収することです。 WEEE指令の10~13ページに、指令の対象となる特定製品が列挙されています。 WEEE指令 2002-96-EC
Q:WEEE指令とRoHS指令はどのように絡み合っていますか?
A:WEEE指令は、電気、電子機器のリサイクルと再利用を目的とするのに対し、RoHS指令は、電子部品に含まれる有害物質を削減することを目的としています。
Q:これらの指令には、何らかの利点がありますか? A:そのような原料を抽出し、最終的に廃棄する過程は、汚染という形で環境に悪影響を与えるだけでなく、職場でそれらの物質に暴露されることや、廃棄物に接触することを通して、人体にも悪影響を与えます。 こうした素材を除去することで、特に、子どもや妊婦、高齢者に対し、暴露のリスクを削減します。
Digi-Keyがお届けするRoHS準拠情報は、メーカーよりDigi-Keyに提供される情報のみに基づいております。 Digi-Keyでは、こうした情報の正確さについて責任を持つことはできません。
|
|